This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:IEC 60730 C 应用手册

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1293578/tms320f28377s-iec-60730-c-app-note

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的团队:  

您是否按照 在螺纹中提到的内容发布了应用手册

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260270/iec-60730-software-class-c

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在此处找到我引用的文档: https://www.ti.com/lit/sprt759

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 CLA_STL 和 C28x_STL 库、请指导我。

    我无法申请/下载  

    SAFETI-CLA-STL。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rana、

    我看到您发出了访问 CLA_STL 的请求、因此我可能已经得到了这个答案、但请注意、您不需要 F2837x 的 C28x_STL、因为它具有 HWBIST。 HWBIST 驱动程序可在 SDL 中找到

    您的 CLA_STL 访问申请很快就会获得批准。 上周在美国有节假日、因此回复速度有点慢。 感谢您的耐心等待。

    惠特尼