This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:电源要求

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1296761/drv8301-69m-kit-power-supply-requirement

器件型号:DRV8301-69M-KIT

大家好!

 DRV8301-69M-KIT 的电源输入要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考以下套件指南。 电源也与您想要的电机的最大功率输出有关。

    https://www.ti.com/tool/DRV8301-69M-KIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!

    我在文档中只能找到:   

    • DRV8301 三相逆变器集成了电源模块(带集成1.5A 降压转换器)基板、最高支持连续60V 和40A。

    但它不会在哪里显示我需要的内容。  我有24 VDC 和48 VDC 电源、 我可以使用其中任何一个吗?  我使用哪一种方法有优势吗?为什么?

    请帮我决定。

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有24 VDC 和48 VDC 电源,

    两个都还可以。 您可以根据电机的额定电压选择一个。 直流母线电压应该高于电机额定电压的两倍。