This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35H52C 详细功耗

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297324/f28m35h52c-f28m35h52c-detailed-power-consumption

器件型号:F28M35H52C

F28M35x 的数据表位于以下位置: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/f28m35e20b.pdf

具有外设打开时的功耗摘要。 我想要更详细的功耗信息。

更具体地说、单个外设的电源要求是什么。 我想知道已配置的微控制器的电源要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="62422" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297324/f28m35h52c-f28m35h52c-detailed-power-consumption 更具体地说、单个外设的电源要求是什么。 I [/报价]

    遗憾的是、我们没有关于器件的信息。 不过、我可以为您提供一些有用的指导。 请查看 7.5.4.1每个禁用外设的典型电流降低 www.ti.com/lit/SPRSP14的第95页。 该器件与您使用的器件非常相同。 如您所见、从宏观角度来看、外设电流不是很重要(与运行模式下500mA 周围的总电流相比、大约为65 mA)。 您最多可以通过关闭应用不会使用的外设的时钟来将15保存到20 mA。  

    另一个稍有不同的地方是、如果您在项目中考虑使用此器件、则可以访问 https://www.ti.com/product/TMS320F28388D?keyMatch=F28388D。功能明显比 F28M35H52C 强大得多、并且功能更多、但成本大致相同。 F28M35H52C 的驱动程序支持早已弃用。 但是、F28388D 具有丰富的生态系统支持。