This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:CMPSS -锁存滤波器输出驱动 Ctrip

Guru**** 2905230 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295150/tms320f28075-cmpss---latched-filter-output-drives-ctrip

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

客户 希望在跳闸区通过高分辨率比例降低 PWM 占空比。  客户已禁用同步模式、但客户认为根据此设置、无法实现小于16ns 的分辨率。

例如、客户已将 PWM+降低到100ns、然后将比较信号提前4ns、但 客户仍获得值为100ns 的 PWM+。 如果客户将比较信号提前16ns、则可以获得84ns 的 PWM+。 是否有可能改进它?

绿色:PWM紫色:CTRIPH橙色:CMPIN   

此致、

丹尼尔