This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:库

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297261/tms320f280025c-libraries

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

当我在 Code Composer Studio 中创建任何项目,如果我丢失了任何文件,包括在该情况下,图书馆的项目围栏如何知道缺少哪个文件。

假设我已经为 jhd162A LCD.in 这个项目包括了很多文件...beveim 缺少一个像 f28002x_globalvariabledef.c 这样的文件...如何找出缺少哪个文件是什么解决方案来找出缺失的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ragavendra:

    Unknown 说:
    如果我在那种情况下丢失了包含在项目库围栏中的任何文件,如何知道缺少哪个文件。

    您将会知道、如果您尝试编译项目、则该项目将会丢失、并且由于无法识别的关键字/结构而导致构建失败。 如果项目使用了示例中的项目、则您在该文件中使用的文件缺失、则会生成错误。 编译器错误可能没有引用缺少的库、但如果缺少库、您将看到错误。

    为了避免处理 C2000Ware 的这种情况、我建议先使用一个示例项目(driverlib 或 bitfield、无论使用哪一个)。

    此致、

    阿米尔·奥马尔