This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 ADC 驱动器放大器 OPA325与 TLV6001

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, OPA325, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294225/tms320f28335-usage-of-adc-driver-amplifier-opa325-vs-tlv6001

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: OPA325TLV6001

尊敬的专家:

我正在使用定制的 TMS320F28335电路板。 最后、我想澄清一些事项。 有一段电路会将+/-4V 信号调节为0-3V 、该信号连接到微控制器的模拟引脚。 在这方面,我有疑问。 您可以在此页面上找到两个 TI 链接。 第一个示例使用 TLV600X、该器件将差分信号转换为单端信号、并且可以将相同的输出直接连接到 ADC 引脚。 另一方面、建议 IC 将 OPA325用作 ADC 驱动器。

您是否建议使用一个用作调节器和 ADC 驱动器的 TLV600X、或者使用另一个 OPA325或 TLV600X 来使用缓冲器?

或者、我可以在输出端使用单个 TLV600电路(调节和移位)和 RC 电路。

TI 的差分至单端建议链接 OPA325 link

此致、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我明天再来与您讨论这个问题。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我认为可以 将单个 TLV600X 用作调节器和 ADC 驱动器。 我想请另一位同事确认、但如果您可以等待、他们将在周一之前不在办公室。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着只需要一个 TLV6001、甚至在输出端没有 RC。 但我认为始终建议在任何输入端使用 RC 电路来消除噪声拾取、或在 ADC 等高开关电路之前使用 RC 电路。  

    您认为 TLV6001本身可以满足这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为仍然需要 RC 电路、但我认为您可以通过单个放大器实现您的目标。 再次请允许我在周一咨询同事。

    此外、我认为此应用手册对您有所帮助: https://www.ti.com/lit/SPRACT6

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我上周的结论是正确的、具有适当无源器件的 TLV6001应该能够将您的高输入电压转换为 ADC 输入可接受的电压。

    一些注意事项:

    TVL6001具有相对较高的输入失调电压、且具有相对较低的带宽。

    输入失调电压将影响直流精度、而带宽将影响采样的稳定时间。 您可以在我已链接的应用手册和下面的应用手册中了解有关该内容的更多信息: https://www.ti.com/lit/pdf/spracw9

    这些缺点是可以接受的、具体取决于您的应用、您也可以使用 OPA325来解决这些问题。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我将使用四通道 OPA325 IC。 在四个 IC 中、

    一个 IC 用于将差分信号转换为单端信号、

    第2个 IC、提供1.5V 偏移。

    第三个运算放大器将用作安全相关电路的电压跟随器电路-过压/过流等。

    因此、四路 IC 中有一个运算放大器未使用。  

    回到我的基本疑问、我能将第一个运算放大器的输出提供给微控制器、然后是一个 RC 电路吗? 或者我必须将左侧的运算放大器用作电压跟随器、然后再用作 RC 电路吗?

    让我困扰的是、级联运算放大器会引入噪声。  

    您有什么建议?

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/SPRACT6

    在输出端使用 RC 电路的单个放大器是很常见的。

    此致、

    本·科利尔