This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075-Q1:RS232硬件流控制示例

Guru**** 2767275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1296470/tms320f28075-q1-rs232-hardware-flow-control-example

器件型号:TMS320F28075-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075

您好!

我们正在实施 带流量控制的 RS232 计算得出的。  

是否有以上示例...?

如果有、请提供建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veeramani:

    我 还没有看到任何具体的例子、但我会与一些专家进行仔细核实、然后再与您联系。 其中一些人不在办公室、因此 回复可能会延迟到本周晚些时候。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据与其他专家的讨论、似乎没有关于此特定流程的任何示例。