This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:UNIFLASH

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, LAUNCHXL-F2800157, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1290888/tms320f2800157-uniflash

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F2800157UNIFLASH

 我已将引导模式开关更改为 UART 、但从 UART 引导时遇到错误。  我能够通过 JTAG 进行刷写。

谢谢。

Pavani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您从 UART 引导、不应出现 JTAG 错误。 不确定你打算在这里做什么。 您能否提供导致此错误的步骤。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用 XDS110写入 C2000 (TMS320F2800157)。我已按照上述图更改了配置、以从 UART 引导、 同样在 TI Launchpad (器件型号:LAUNCHXL-F2800157)中  、我已更改 GPIO24和 GPIO32这两个引脚连接到引导选择开关(S3)、我已将 GPIO24设置为低电平(0)、将 GPIO32设置为高电平(1)。 我正面临从 UART 进行闪存的错误、因此您能否建议使用 uniflash 从 UART 进行引导的步骤。

    谢谢。

    帕瓦尼 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、如果您使用 XDS110对器件进行编程、只需连接到 CCS 并通过 CCS 加载.out。  

    您可能需要浏览本 文档 以了解更多详细信息。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有使用 XDS110、但我需要通过 UART 而不是 JTAG 进行闪存。 我正面临错误,我已经在上图中提到了。那么,您能建议我从 UART 引导的步骤.

    谢谢。

    帕瓦尼 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 不支持 UART 启动。 您需要使用 闪存内核或 CodeSkin 来提供 UART 支持。

    维维克·辛格