This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353和 F2800157

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295006/drv8353rs-evm-drv8353-and-f2800157

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353、

嗨、

我们正在开发用于 BLDC 电机应用的 DRV8353和 TI launchpad F2800157。  我配置了通用电机控制器 代码(我 遵循通用电机控制 SDK 文档)。

连接 TI 驱动器板和 LaunchPad 时、我们提出了以下查询。

1.在  F280025C 许多系统条件都是根据自动创建的 UMC SDK 但当我们对其进行集成时、 F2800157 未创建任何内容、

如何为 F2800157添加 DRV 配置、

DRV8353与 F2800157的 GPIO 连接是什么?

4.我们能否直接将 DRV8353R-EVM 模块与 F2800157 Launchpad 堆叠。 (F2800157和 F280025C GPIO 引脚不相同)。

您能帮助我们理解我们缺少什么吗?

请找到以下附件供您参考、

非常感谢任何帮助。 提前感谢。

谢谢。

普雷姆库马尔 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    当前版本中用于 F280015x 器件的通用电机实验室示例代码仅支持 HV-KIT、因此未选择 DRV 器件。 您可以通过参考 F280025C 示例将其添加到您的项目中。 对于硬件连接、请检查 Launchpad 引脚排列图和 DRV 器件原理图、以便关键信号(例如 PWM、ADC、SPI 通信...) 相匹配。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉信·滕先生:

    感谢您的 答复。  

    在通用电机控制器 SDK 上、我需要修改哪些文件?  

    我采用了 F280025c 示例代码中的引用。 许多文件中写入了该文件。 您能简要介绍一下吗?  

    或者我请求您可以进行暂时呼叫。 因此、帮助快速解决此问题。

    谢谢。

    Premkumar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    您 可以 参考与 DRV8353相关的器件、并通过 F280015x 将它们添加到您的项目中。  

    谢谢。

    嘉兴市