This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SPI 闪存连接

Guru**** 2554030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294442/tms320f28379d-spi-flash-connection

器件型号:TMS320F28379D

你(们)好

您可以检查 SPI 闪存与 TMS320F28379D 产品的连接吗?  

闪存 PN: W25Q128JVPIM

CS 闪存引脚:GPIO49

MOSI 闪存引脚:GPIO50

MISO 闪存引脚: GPIO51

SCLK 闪存引脚: GPIO52  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 SME 目前是 OOO、一旦他恢复办公、将恢复工作。 敬请期待您的回复延迟、对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    CS 闪存引脚:GPIO49

    您可以将 GPIO53用于由 SPI C 模块控制的 SPISTEC 信号(CS)。 否则、您将必须使用 GPIO 写入自行控制 CS 引脚。

    对于 WP 信号、您计划仅有一个上拉或下拉(即去 POP R60或 R62)? 目前、原理图显示了引脚上的分压器。

    此致!

    凯文