This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:在轮询模式下、I2C TxFIFO 在发送期间变空和 I2C RxFIFO 在接收期间变满所需的时间

Guru**** 2525320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295810/tms320f2800157-q1-what-is-the-time-taken-by-i2c-txfifo-to-get-empty-during-transmission-and-i2c-rxfifo-to-get-full-during-reception-in-polling-mode

器件型号:TMS320F2800157-Q1

我正在尝试计算 I2C TxFIFO 和 I2C RxFIFO 在轮询模式下完成各自操作和发送响应所需的最长时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     I2C TXFIFO/RXFIFO 的操作完成时间 取决于 它是否是7/10位 寻址、传输的总字节数以及数据格式。 要计算特定情况下的时序、我需要查看  数据表中的 I2C 时序图(如下所示)。 如您所见、 对于每个传输、 每个 启动/停止条件和 R/W 位至少需要一个周期。 除此之外、每个地址和数据位(加上相应的 ACK 位)都有大约一个周期、具体取决于对应的值。  

    FIFO 模式下的 I2C 比非 FIFO 模式下的 I2C 更快、主要原因有两个。 第一、每个 FIFO 传输只有一个启动/停止位、从而为每条指令节省大约一个周期。 因此、会将时钟拉至低电平并将数据拉至高电平、直到 FIFO 满或为空、这样还可以节省每个指令的周期。

    艾什瓦里亚