This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 C2000-TMS320F280049C SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1296735/tms320f280049c-using-the-c2000-safeti-diagnostics-lib

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000-C2000WARE、SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

您好!

我们正在基于该处理器的平台上执行一些功能安全工作。

 SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 是否与此兼容?  从文档中看、这并不是完全清楚的。

虽然没有具体提到我们的目标处理器、但确实提到了 C28x + CLA。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28004x 器件的等效库现在是 C2000Ware 的一部分。 在下面查找 /libraries/diagnostic.

    惠特尼