This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:can't find a source file at &quot src;..\IQNsinpu.asm"找到文件或编辑源查找路径以包含其位置。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295767/tms320f280023-can-t-find-a-source-file-at-src-iqnsinpu-asm-locate-the-file-or-edit-the-source-lookup-path-to-include-its-location

器件型号:TMS320F280023

它可以在 RAM 上工作。

在闪存上、遇到以下错误:

在"..\IQNsinpu.asm"中找不到源文件。src
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    您描述的问题似乎与您是从 RAM 运行还是从闪存运行无关。

    您能提供更多详细信息吗? 您是说在构建项目的闪存构建配置时会遇到这些错误吗? 当你构建项目的 RAM 构建配置时、你没有?

    如果上述内容正确、请共享相应的链接器命令文件。

    谢谢。

    Sira