This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:培训视频或材料文件

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295155/tms320f28p650dk-training-video-or-material-file

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

客户想知道是否有任何与 F28P65x 相关的培训视频、材料文件或动力点文件以供参考。

他们无法从网站上找到此类文件。

此致、

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    我们有关这一主题的专家目前不在办公室,预计将于11月27日回来。 请预计响应会延迟。

    此致、

    瓦尔沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉回复延迟。  客户在视频或演示材料中是否需要任何特定主题?  我们在外部创建和发布了一些有关新功能的视频内容以及其他培训材料。  如果您能提供客户想要的内容,那么我们可以提供启动器的链接。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    客户对 ADC、PWM、比较器和跳闸区功能感兴趣。

    由于 F28P65芯片中有2个 C28x 和1个 CLA 内核、因此客户还想知道如何使用它们、如何对它们单独进行编程以及如何调试每个内核中的代码。

    请帮助提供视频或演示材料文件链接、以供客户参考。

    谢谢!

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    C2000 Academy 培训材料已更新、加入了 F28P65x ADC 和 PWM 的新特性。  您可以使用以下链接作为参考:

       -  学院- ADC

       -  学院- PWM

    视频系列下面仅提供了 F28P65x PWM。  ADC 仍在工作。

       -  增强型脉宽调制(ePWM)

    还有录制的在线研讨会、简要介绍了 F28P65x 的特性和应用。  下面提供了链接、但可能需要客户先注册才能访问记录。  链接如下:

       -  https://event.on24.com/wcc/r/4373671/A2DBE7BD616E61994CB731D5AA950748

    对于 CLA、 F28P65x 上只有一个位于 CPU1侧的模块。  C2000 Academy 上还提供了有关 CLA 的培训材料、链接如下:

       - 学院- CLA

    作为补充、C2000Ware 中还有 CLA 示例、客户可以从 C2000Ware_5_10_00_00/driverlib/f28p65x/examples/c28x/CLA 下开始使用这些示例。  TRM 中有一章专门介绍 CLA (SPRUIZ1A)。  如果客户有其他有关 CLA、ADC 或 PWM 的问题、您始终可以参考 C2000 E2E 论坛、届时主题专家将会来回答这些问题。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    约瑟夫