主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 C2000WARE
您好、TI 社区:
我目前正在使用 TMS320F28379D 微控制器处理一个项目、并遇到了调试问题。 当我试图进入或超越该void spi_updateController()函数时,调试程序会重定向到一条消息,提示"没有源可用于'sysCtl_delay ()'",且文件路径指向我的项目的输出文件。
此外、我注意到我的项目中有一条警告: #10373-D library "C:/ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00/driverlib/f2837xd/driverlib/ccs/Debug/driverlib_coff.lib" contains TI-COFF object files which are incompatible with the ELF output file.
我SysCtl_delay()在代码中找不到该函数、这表明它可能是外部库的一部分或间接调用。 我正在寻求帮助以了解:
- 调试器指向的原因
SysCtl_delay()以及如何解决"无可用源"问题。 - 上述关于图书馆不兼容的警告对我的项目的影响。
- 有关如何
SysCtl_delay()在 TMS320F28379D 项目背景中使用的任何见解。
如有任何指导或建议,将不胜感激。
谢谢!
内罗