This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075-Q1:CAN 引导加载程序

Guru**** 2810465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288685/tms320f28075-q1-can-bootloader

器件型号:TMS320F28075-Q1

大家好、

我们将  TMS320F28075PTPQ 用于我们的一款汽车产品。 您可以帮助我们了解相同的 CAN 引导加载程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以帮助该申请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akash、

    您能否详细说明您需要 CAN 引导加载程序提供何种类型的帮助? 您正在尝试实现或解决哪些特定问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    我们希望使用 CAN FD 和以太网固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    请说明您是要编写自己的引导加载程序、还是要讨论引导 ROM 中内置在微控制器中的引导加载程序?