This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:硬件设计注意事项

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294908/tms320f28377s-hw-design-considerations

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 Champs:

我的客户正在设计原理图和布局。

我想询问是否有硬件设计注意事项应用。 注意事项适用于 F28377S。

此致、

K·阮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 SME 目前是 OOO、一旦他恢复办公、将恢复工作。 敬请期待您的回复延迟、对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。请使用 controlCARD 和 LaunchPad 作为参考。

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE C:\ti\cc2000\c2000Ware_5_00_00_00\boards 中

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    感谢您的建议。 类似的事情。

    此致、

    K·阮