This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037-Q1:来自"SysConfig "的错误消息、未找到器件:F280037_48Pt

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294614/tms320f280037-q1-error-message-from-sysconfig-part-not-found-f280037_48pt

器件型号:TMS320F280037-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

CCS 错误消息为"gmake:***[Build -20596577] Error 1"。  CCS 用户认为该错误不能解决。

当前的 SysConfig 工具是否支持任何 F28003x 系列的48引脚型号?

我真的希望 TOP 知道如何尽快解决这一意外发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请提供有关您所使用的 CCS 和 SysConfig 工具版本的更多详细信息。  另外,请分享控制台日志以查看此问题。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的回答很长一段时间了。 我从办公室里出来,一直到了晚上。

    上面仍然列出了 CCS 错误。 我 无法使用 SysConfig 实用程序将所选器件配置为48引脚模型(TMS320F280037SPT)。

    我正在使用最新版本的  CCS (12.5.0.00007)、包括  一周前从 TI 网站下载的 SysConfig 工具。

    您能否告知当前版本的 CCS 和 SysConfig 工具 支持48引脚  TMS320F280037SPT 模型?

    祝你一切顺利

    万左市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wansuo,

    我能够在 SysConfig 中看到 F28003x 器件的48引脚选项。  请求您共享 syscfg 文件。  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、如上所示、  可以选择 f28003x 系列的选定48 PT 模型、然后将其配置为所需的模型。 但是,当我的 SysConfig 编译按预期完成后,启动 CCS 调试时,CCS 会显示意外错误消息"gmake:***[Build - 20596577] Error 1",但没有例外。  

    您上面显示的图片没有配置信息。 当您添加诸如 SPI 或 SCI 等任一简单外设配置、然后对其进行编译时、您也许知道我手上有什么问题。 您能提供测试结果吗?他/她对我很有帮助。  

    此致、

    万苏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wansup,

    我能够在没有任何此类错误的情况下构建项目。 请求您共享 SysConfig 文件和您正在使用的工程属性。

    该项目中使用的 SysConfig 选项如下所示

    附件是我使用的 SysConfig 文件。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/can_5F00_ex1_5F00_loopback.syscfg

    构建工程的控制台日志、指示 SysConfig 文件已成功处理。

    "C:\\ti\\ccs1240\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O
    
    Building file: "../can_ex1_loopback.syscfg"
    Invoking: SysConfig
    "C:/ti/ccs1240/ccs/utils/sysconfig_1.18.0/sysconfig_cli.bat" -s "C:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/.metadata/sdk.json" -d "F28003x" --script "can_ex1_loopback/can_ex1_loopback.syscfg" -o "syscfg" --package 48PT --part F28003x_48PT --compiler ccs
    Running script...
    Validating...
    Generating Code (can_ex1_loopback.syscfg)...
    Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\board.c...
    Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\board.h...
    Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\board.cmd.genlibs...
    Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\board.opt...
    Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\pinmux.csv...
    Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.cmd.genlibs...
    Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.opt...
    Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.c...
    Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.h...
    Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\clocktree.h...
    Finished building: "../can_ex1_loopback.syscfg"

    此致

    西达尔特