主题中讨论的其他器件:SysConfig
CCS 错误消息为"gmake:***[Build -20596577] Error 1"。 CCS 用户认为该错误不能解决。
当前的 SysConfig 工具是否支持任何 F28003x 系列的48引脚型号?
我真的希望 TOP 知道如何尽快解决这一意外发生。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS 错误消息为"gmake:***[Build -20596577] Error 1"。 CCS 用户认为该错误不能解决。
当前的 SysConfig 工具是否支持任何 F28003x 系列的48引脚型号?
我真的希望 TOP 知道如何尽快解决这一意外发生。
很抱歉我的回答很长一段时间了。 我从办公室里出来,一直到了晚上。
上面仍然列出了 CCS 错误。 我 无法使用 SysConfig 实用程序将所选器件配置为48引脚模型(TMS320F280037SPT)。
我正在使用最新版本的 CCS (12.5.0.00007)、包括 一周前从 TI 网站下载的 SysConfig 工具。
您能否告知当前版本的 CCS 和 SysConfig 工具 支持48引脚 TMS320F280037SPT 模型?
祝你一切顺利
万左市
可以、如上所示、 可以选择 f28003x 系列的选定48 PT 模型、然后将其配置为所需的模型。 但是,当我的 SysConfig 编译按预期完成后,启动 CCS 调试时,CCS 会显示意外错误消息"gmake:***[Build - 20596577] Error 1",但没有例外。
您上面显示的图片没有配置信息。 当您添加诸如 SPI 或 SCI 等任一简单外设配置、然后对其进行编译时、您也许知道我手上有什么问题。 您能提供测试结果吗?他/她对我很有帮助。
此致、
万苏普
Wansup,
我能够在没有任何此类错误的情况下构建项目。 请求您共享 SysConfig 文件和您正在使用的工程属性。
该项目中使用的 SysConfig 选项如下所示
附件是我使用的 SysConfig 文件。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/can_5F00_ex1_5F00_loopback.syscfg
构建工程的控制台日志、指示 SysConfig 文件已成功处理。
"C:\\ti\\ccs1240\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O Building file: "../can_ex1_loopback.syscfg" Invoking: SysConfig "C:/ti/ccs1240/ccs/utils/sysconfig_1.18.0/sysconfig_cli.bat" -s "C:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/.metadata/sdk.json" -d "F28003x" --script "can_ex1_loopback/can_ex1_loopback.syscfg" -o "syscfg" --package 48PT --part F28003x_48PT --compiler ccs Running script... Validating... Generating Code (can_ex1_loopback.syscfg)... Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\board.c... Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\board.h... Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\board.cmd.genlibs... Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\board.opt... Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\pinmux.csv... Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.cmd.genlibs... Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.opt... Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.c... Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.h... Writing can_ex1_loopback\CPU1_RAM\syscfg\clocktree.h... Finished building: "../can_ex1_loopback.syscfg"
此致
西达尔特