This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:IQMath 示例代码编译错误

Guru**** 2926340 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1296953/tms320f28062-iqmath-sample-code-compilation-error

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

当我编译从贵公司网站下载的 ware2000示例项目代码时、我遇到了一个错误、不知道如何解决。 您能帮我解决吗?
示例代码路径为:

\C2000Ware_5_01_00_00\libraries\math\IQmath\c28\examples\C\2806x
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成程、

    较旧的器件示例似乎存在一些已知的构建错误。 您可以尝试 f28002x 或更高版本吗?

    谢谢。

    Sira