This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:如何将 TMS320F280049C 更改为 TMS320F280039C

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TMS320F280039C, PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1296133/tidm-hv-1ph-dcac-how-to-change-tms320f280049c-to-tms320f280039c

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C、TMS320F280049C PMP23069

尊敬的先生


如何将 TMS320F280049C 更改为 TMS320F280039C
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apirach

    您是否正在尝试从 F28004x 控制卡转换到 F28003x 控制卡?

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apirach

    将代码从一个器件移植到另一个器件时、需要考虑很多事项。 很遗憾、我们还没有相关的移植指南文档。 我建议参考 pmp23069参考设计。 它具有用于3x 和4x 控制卡的软件。 您可以下载这两个代码并进行比较。  

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢