请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
使用 FLASH_API 时 CPU1和 CPU2之间的区别是什么?
CPU1的代码(可以执行擦除操作):
SeizeFlashPump();
EALLOW;
oReturnCheck = Fapi_initializeAPI(F021_CPU0_BASE_ADDRESS, 200);
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
//Example_Error(oReturnCheck);
return false;
}
oReturnCheck = Fapi_setActiveFlashBank(Fapi_FlashBank0);
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
return false;
}
oReturnCheck = Fapi_issueAsyncCommandWithAddress(Fapi_EraseSector,
(uint32 *)Bzero_SectorD_start);
while(Fapi_checkFsmForReady() != Fapi_Status_FsmReady){}
oReturnCheck = Fapi_doBlankCheck((uint32 *)Bzero_SectorD_start,
Bzero_16KSector_u32length,
&oFlashStatusWord);
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
// Example_Error(oReturnCheck);
return false;
}
for(i=0;i<4;i++)
{
Buffer[i*2] = mflagWord;
Buffer[i*2 + 1] = cpu_selected;
}
for(i=0, u32Index = Bzero_SectorD_start;
(u32Index < (Bzero_SectorD_start + 8)) &&
(oReturnCheck == Fapi_Status_Success); i+= 8, u32Index+= 8)
{
oReturnCheck = Fapi_issueProgrammingCommand((uint32 *)u32Index,Buffer,
8,
0,
0,
Fapi_AutoEccGeneration);
while(Fapi_checkFsmForReady() == Fapi_Status_FsmBusy);
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
// Example_Error(oReturnCheck);
return false;
}
oFlashStatus = Fapi_getFsmStatus();
// oReturnCheck = Fapi_doMarginRead((uint32 *)u32Index,debug32buf+(i/2),4, Fapi_NormalRead);
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
// Example_Error(oReturnCheck);
return false;
}
}
EDIS;
ReleaseFlashPump();
return true;
CPU2的代码(It 无法 执行擦除操作):
CPU2SeizeFlashPump();
EALLOW;
oReturnCheck = Fapi_initializeAPI(F021_CPU0_BASE_ADDRESS, 200);
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
//Example_Error(oReturnCheck);
return false;
}
oReturnCheck = Fapi_setActiveFlashBank(Fapi_FlashBank0);
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
return false;
}
oReturnCheck = Fapi_issueAsyncCommandWithAddress(Fapi_EraseSector,
(uint32 *)Bzero_SectorD_start);
while(Fapi_checkFsmForReady() != Fapi_Status_FsmReady){}
oReturnCheck = Fapi_doBlankCheck((uint32 *)Bzero_SectorD_start,
Bzero_16KSector_u32length,
&oFlashStatusWord);
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
// Example_Error(oReturnCheck);
return false;
}
for(i=0;i<4;i++)
{
Buffer[i*2] = mflagWord;
Buffer[i*2 + 1] = cpu_selected;
}
for(i=0, u32Index = Bzero_SectorD_start;
(u32Index < (Bzero_SectorD_start + 8)) &&
(oReturnCheck == Fapi_Status_Success); i+= 8, u32Index+= 8)
{
oReturnCheck = Fapi_issueProgrammingCommand((uint32 *)u32Index,Buffer,
8,
0,
0,
Fapi_AutoEccGeneration);
while(Fapi_checkFsmForReady() == Fapi_Status_FsmBusy);
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
// Example_Error(oReturnCheck);
return false;
}
oFlashStatus = Fapi_getFsmStatus();
// oReturnCheck = Fapi_doMarginRead((uint32 *)u32Index,debug32buf+(i/2),4, Fapi_NormalRead);
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
// Example_Error(oReturnCheck);
return false;
}
}
EDIS;
CPU2ReleaseFlashPump();
return true;
--
谢谢、此致