This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:XDS200&CCS12编程问题、错误消息:value = 17

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286112/tms320f2800157-xds200-ccs12-programming-issue-error-message-value-17

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000WARE

大家好、

器件可以编程、直至 闪存 FINV 部分)超过50%。

使用 Uniflash 可以正常编程。

客户使用 Erase specified area (擦除指定区域)选项。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在使用的 CCS 和 UniFlash 的确切版本是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CCS 版本为12.2.0、UniFlash 版本为8.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是否可以尝试最新的 CCS 版本(12.5.0)?

    我会将此主题提请器件专家注意、以获取进一步建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将首先尝试最新版本的 CCS、然后在结果出来后返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我使用最新版本的 CCS (12.5.0)烧录、不能烧录、错误与之前相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在闪存插件 GUI 中提供了哪些 CMDWEPROTx 值?  请参阅以下摘自 C2000Ware_5_00_00_00\libraries\flash_api\f280013x\docs 中的闪存 API 指南

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CMDWEPROTA 的值为0x08、CMDWEPROTB 的值为0x68。

    可正常烧录以下两幅图中所示的配置


    以下配置无法下载程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本文的第一条消息中、您提到用户在使用 Uniflash 时能够无错误地进行擦除。   

    仅需确认一下: 用户也在 Uniflash 中使用了相同的 CMDWEPROTx 值;但成功了。 对吧?  仅当 CCS 闪存插件的 CMDWEPROTx 值与 Uniflash 中使用的值相同时、才会出现此问题。  对吧?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在过去的四个星期里,我没有看到你的答复。  您是否仍需要此方面的帮助?  或者我是否可以假设问题已经解决?

    谢谢。此致、
    瓦姆西