This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:F2800157

Guru**** 2533380 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295389/launchxl-f2800157-f2800157

器件型号:LAUNCHXL-F2800157

嗨、

     我正在尝试使用外部闪存对 F2800157 LaunchPad 进行 XDS110 调试探针、移除板载 XDS110调试器和 F2800157 微控制器和我从外部 XDS110调试器连接了 JTAG 引脚、但遇到了目标未连接等错误。

谢谢。

T.Premkumar.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我建议参阅此 应用报告 、看看这是否可以解决问题。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的答复。

    我们已经参考了同一份文件。

    您能建议我重新解决这个问题吗?

    谢谢。

    Premkumar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    您能否向我展示一下您如何将信号从外部 XDS110连接到 LaunchPad 调试接头?

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的重播。

    请找到 XDS110图片的附件。

    此致、

    Premkumar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    该图片来自我们的数据表。 图片显示了 JTAG、但您的.ccxml 配置为 cJTAG。 您打算用哪种用例?

    供参考、默认情况下、LAUNCHXL-F2800157仅支持 cJTAG。 您需要焊接一些0欧姆电阻器以启用 JTAG 支持、

    此致、

    彼得