This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:TMS320F2800157

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297611/tms320f2800157-tms320f2800157

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

在 C2000Ware 示例中的 CAN_readMessage 函数中、是否可以取消等待 BUSY 位清零、这段时间(while (HWREGH (BASE + CAN_O_IF2CMD)和 CAN_IF2CMD_BUSY)= CAN_IF2CMD_BUSY)))、因此不会延迟整个程序的执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将您的查询转发给 CAN 专家。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cosmin:

               这种等待是出于某种原因(以防止任何争用)。 它仅持续4t0 14个时钟周期、因此对应用的总体影响非常小。