This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:芯片应用问题

Guru**** 2952540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297889/tms320f28035-application-issues-of-chips

器件型号:TMS320F28035

开始时、仍然可以对其进行调试、但在刷写几次之后、无法刷写并锁定



我已经换了三个芯片、情况是一样的


我当前使用的板由电源模拟器供电并烧坏


NXRS 有干扰、我不知道它来自哪里



确认闪存一直在复位、我觉得 RAM 还没有经过测试、并且外设硬件已正常复位。 我还用100NF 替换了电路中的电容器、但仍然无法重置。 我们来看看这个问题是如何发生的、解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Unknown 说:
    我当前使用的电路板由电源模拟器供电并烧坏了

    您说电源模拟器是什么意思? 请详细说明上述细节。

    Unknown 说:
    NXRS 有干扰,我不知道它来自哪里[/报价]

    您看到什么类型的噪声? 您能否捕获并显示信号波形并发出您看到的问题?

    此致!

    凯文