This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:CLA 代码中混用汇编指令和 C 代码

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297424/tms320f28375d-mixing-assembly-instruction-and-c-code-in-cla-code

器件型号:TMS320F28375D

您好!

我有一个为 CLA 任务编写的 C 代码。 我还希望编写 ASM 指令。

我想切换作为电源转换器门信号的 GPIO。 为了实现延迟、我想在 CLA C 代码中包含 asm ("MNOP")指令、以便在两次 GPIO 切换(有效实现死区控制)之间添加计时延迟(以 ns 为单位)。

这样做是否有任何我应该意识到的影响。

第二个问题与时序要求有关-

我在 CLA C 代码中执行浮点计算。 就执行速度而言、是否值得尝试使用汇编语言进行相同的计算?

提前感谢。

此致、

阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    您可以在 C 语言中混合汇编代码。这应该不是问题

    在第二个问题上、我建议您用 C 编写 ASM 代码、查看编译器生成的 ASM 文件并根据需要进行优化、而不是直接编写 ASM 代码。 您还可以使用 CLAMath 库

    此致、

    维纳