This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:28377S 软件问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297674/tms320f28377s-28377s-software-issue

器件型号:TMS320F28377S

迪亚尔斯、

 在 DSP28377S 中的软件程序开发过程中发现了一个问题:(CCS 版本12.5)相同的 DSP 软件程序可在大多数时间的烧录时间后正常运行。 大约5%的可能性是程序在刻录完成后无法正常运行,并且在线单步操作被发现是由非法中断直接造成的。 如果在非法中断后关闭电源然后再打开电源、则无法正常运行。 我们要询问 TI 的 DSP 软件工程师、其原因是什么以及如何解决。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    Unknown 说:
    如果您在非法中断后关闭电源然后打开电源,则无法正常运行。

    您如何验证是否存在非法中断、是否具有调试会话以及是否已在"Disassembly"视图中查看闪存的擦除/编程是否有不同方式? 如果在 CCS 中进行 CPU 复位或重新启动、是否会出现此问题?