This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:INSTASPIN FOC 算法无法运行交流电机。

Guru**** 2928160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1296179/tmdshvmtrinspin-instaspin-foc-algorthim-not-working-for-running-ac-motors

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我们正在使用控制器 F280025c 开发 INSTASPIN 项目、通用电机控制版本 C2000 PMSM-CONTROL_SDK_4_00_00_00。我们尝试调整5马力的 Ware_Motor  电机、但我们仅接收(RS)值而无法获取(LS)值。(我们使用 PMSM 电机进行测试、没有问题)

下图描述了我们实施相应结果的设置、以及我们在使用 ACI 电机时遇到的挑战。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、在电机控制 SDK 中具有 FAST 库的 InstaSPIN-FOC 仅支持 PMSM/BLDC、不支持 ACIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何用于 ACIM 电机自动调优的算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Analogics:

    我的理解是 SDK 支持 ACIM、您在 Ls_d/q 扫描模式下是否锁定了转子? 论坛中指出、UMCSDK 不支持 ACIM。 SDK4.0具有用于检查为嵌入式 ROM FAST 估算器添加的感应电机的代码、但 TI 在论坛中可能不支持该代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅保留以进一步支持 ACIM。 目前、通用电机控制实验室在识别 ACIM 方面存在一些小问题。