This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:关于 CCS 和 ControlSUIT 软件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1298823/tms320f2800137-regarding-ccs-and-controlsuit-software

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的团队:

这是完全免费软件(软件 Code Composer Studio 和 ControlSuite )给最终用户个人和商业使用。

请确认相同。

谢谢。此致、

Harihandra Prasad.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅这些 软件安装的许可证和清单。 您可以在打开 controlSUITE 许可证时在 Immediate 目录中找到该许可证。 对于 CCS、您可以在  ccs1240\ccs\doc (其中、"1240"是您已安装的 CCS 版本)。

    此致、

    阿米尔·奥马尔