This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:支持 PMBus 多从器件地址

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295485/tms320f280039c-pmbus-multiple-slave-address-support

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

因为 PMBus 模块有两种模式、即 PMBus 模式和 I2C 模式。 已知  PMBus 模式可以 支持多个从器件地址。

(1)。 通过 I2C 的 PMBus 是否也支持 多个从器件地址? 从 SysConfig GUI 中、选中启用 I2C 模式复选框后、如果在 PMBus 器件模式下将器件配置为目标模式、则会以二进制形式显示的屏蔽地址呈灰色显示。 我可以再次确认这一点吗?  

(2)。 如果不是、请继续第一个问题、是否有任何软件权变措施在 I2C 模式下实现多个从器件地址?

(3)。 我们现在有 Bus_Communications_Stack_Over_的 PMBus 示例(位于 libraries\communications\PMBus ),它包括一个库(F28003x_PMBus ),并在示例(PMBus_stack_over_i2c_project )中被调用,我们是否有计划 披露 它,以及客户是否可以直接控制 PMBus 的底层寄存器?

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我需要一些时间来研究这一问题,我将在下周中与您联系,看看我能否先自行找到一些答案。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    (1). 通过 I2C 的 PMBus 是否也支持 多个从器件地址? 从 SysConfig GUI 中、选中启用 I2C 模式复选框后、如果在 PMBus 器件模式下将器件配置为目标模式、则会以二进制形式显示的屏蔽地址呈灰色显示。 我可以再次确认这一点吗?  [/报价]

    如果您谈论的是通过 I2C 的 PMBus、那么这是 I2C 外设的一项要求、当它是目标时、不支持多个地址。 如果您讨论将 PMBus 用作 I2C、则对 I2C 的要求仍然不变(配置为 I2C 模式时、目标地址掩码不在 PMBus 初始化中使用)。

    Unknown 说:
    (2)。 继续第一个问题(如果不是),则有任何软件权变措施在 I2C 模式下实现多个从器件地址?

    否、我们目前没有针对此问题的软件权变措施。

    Unknown 说:
    (3)。 我们现在有 Bus_Communications_Stack_Over_的 PMBus 示例(位于 libraries\communications\PMBus ),它包含一个库(F28003x_ocialoci lib),并在示例中被调用(PMBus_stack_over_i2c_project),我们是否有计划 披露它,对于 客户是否可以直接控制 PMBus 的基础寄存器?/quote)

    本例使用现有的 I2C 外设来实现 PMBus、但它不是利用实际 PMBus 外设的示例。  我们目前没有任何使用 Driverlib for PMBus 的示例来创建示例、但我认为我们已制定了创建 PMBus 示例的计划。 我不知道这上面的时间表是什么,虽然我不会期待它到明年晚些时候最早。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer:

    "...如果您在讨论将 PMBus 用作 I2C、那么对 I2C 的要求仍然相同(当配置为 I2C 模式时、目标地址掩码不在 PMBus 初始化中使用)。"

    我可以再次确认吗?

    您是说 F28003x PMBus 模块在 PMBus 模式下支持目标多地址掩码、但 在 I2C 模式下不支持目标多地址掩码。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 F28003x PMBus 模块在 PMBus 模式下支持目标多地址掩码、但 在 I2C 模式下不支持目标多地址掩码。

    我的理解是否正确?

    [/报价]

    是的、我对该外设的理解就是这样。