This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:通过 SysConfig 配置差分 ADC

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1298226/tms320f28p650dk-configuring-differential-adc-through-sysconfig

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我想在 CCS 工程中使用 SysConfig 分配差分 ADC、但在查看 AIO 和模拟窗口时、我不知道如何指定我需要的 ADC 类型(单端或差分)。

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:  

    您可以在模拟下面的"adc"中找到此选项。 请参阅下面的 snapahot。  

    "ADC Signal Mode"选项可用于为 ADC 指定单端或微分模式。

    此致

    西达尔特