This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:SDFM 16位数据的结果值不正确/OSR 256/Sinc3

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1296200/tms320f28386d-sdfm-incorrect-resulting-value-for-16-bits-data-osr-256-sinc3

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好!

当采用 TRM 中规定的配置时、我们 SDFM 采集的结果数据不正确、即在使用具有 Sinc3滤波器、OSR 为256的16位数据时、会发生10位移位。

我们在得到的数据上观察到因数2。

我们检查了 TMS320F28379D 的 TRM、我们认为它具有相同的 SDFM 模块、并且相同的配置有9位移位。

可能是另一个 CPU TRM 已更新,但不是这一个?

此致、

克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我们有关该主题的专家目前不在办公室,预计将于11月28日回来。 请预计响应会延迟。

    此致、

    瓦尔沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提请我们注意这一点。 这看起来在 F2838x TRM 中是错误、F2837xD TRM 中的值对于两种器件都是正确的。

    此致、

    本·科利尔