This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:结构定义

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1298784/tms320f2800137-structure-definition

器件型号:TMS320F2800137

您好、

我对"universal_motorcontrol_lab"有2个问题:

1.在过去,当使用28027时,通常有三个特定的结构: motorVars、ctrlhandle 和 handle。 但我在这里看到了很多新结构、motorHandle_M1、systemVars。 这些不同的功能有哪些用途?  

2.是否有任何与以下绿色注释中不同估算器(FAST、eSMO 等)进行比较的配套资料?

谢谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    1.在通用电机实验中、"motorHandle_M1"指向结构"motorVars_M1"、其中包含与电机控制相关的成员变量。 用户可以检查"motor_common.h"中的变量。"sysVars"是一个包括项目常规变量的结构。

    2.目前我们没有其他的辅助资料来比较不同的观察者。 FAST 和 eSMO 估算器的显著差异是对感应信号的要求。  

    谢谢。

    嘉兴市