This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:关于 PSFB PCMC 的操作

Guru**** 2526050 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297157/tms320f280049-about-the-operation-of-psfb-pcmc

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TIDM-02000

我正在尝试根据 TIDM-02000示例程序实现 PSFB PCMC 操作。

如随附的照片所示、您希望变压器电流对称地上升和下降、正极侧的控制就会变大。 你知道是什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下顶部的两个波形是什么吗?  

    我认为您应该开始使用具有固定峰值电流基准的开环进行检查、并观察您是否看到非对称电流反馈信号。 这可能与软件设置、电感器电流检测电路或其他相关。  

    此致。

    陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    顶部两个波形是输出电压和输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我检查开环时、电流不对称。

    由于电流不对称、电流检测电路中是否会存在失调电压?

    电流是否会因为电流检测电路中存在失调电压而变得不对称?

    测量环境已经变化、所以示波器波形已经变化、但是从顶部开始、它们是 QA、QC、QD 和变压器电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、不应存在任何偏移。 但看起来你具有偏移。 如果这是开环、则电流检测电路可能已损坏。