This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:为 CPU2设置 DAC

Guru**** 2531550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297263/tms320f28379d-setup-dac-for-cpu2

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

我尝试使用 SysConfig 为 CPU2配置 DAC、但遇到了一些问题。

在 CPU1配置页面上、我已将 DAC 连接到 CPU2

在 CPU2上、我添加了 DAC 实例。

如上一个屏幕截图所示、我收到错误消息:"向 CPU2添加 DAC 实例时、需要在 CPU1上添加模拟 PinMux 模块"。 但是、我不确定 CPU1选项上的模拟引脚多路复用模块在哪里。

我使用的是 C2000Ware_5_01_00_00和 TI v22.6.0.LTS 编译器。

谢谢你在 advace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabricio:

    F2837xD 不需要模拟引脚多路复用器。 我将创建一个 JIRA 来跟踪此情况并进行必要的更新。

    我们将在下一个 C2000Ware 版本中修复此问题。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aswin、

    目前、作为一种权变措施、我认为我需要对 DAC 配置进行编码、对吗? 或者我是否可以在 SysConfig 中执行某些操作?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabricio:

    作为权变措施、您需要抑制 syscfg 文件中的错误消息。

    您可以转到 C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\.meta\dac.js 行号211。

    您可以将 IF 条件更新为-  

          if ((Common.isModuleOnOtherContext ("/driverlib/analogue.js ")== false)&!["F2838x"、"F2837xD"].Includes (Common.getDeviceName ())){
            validation.logError(
              "当在 CPU2上添加 DAC 实例时、需要在 CPU1上添加模拟 PinMux 模块"、"INSTRUM"、"dacBase");
          }

    我们很快会将修复程序添加到 GitHub 中。 更改启动后、我可以更新此更新。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 它现在正在工作。

    此致、

    Fabrício