This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:最大 BiSS-C 编码器数

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294480/tms320f28388d-max-number-of-biss-c-encoder

器件型号:TMS320F28388D

大家好、  

BiSS-C 编码器接口库使用2个逻辑块。

F2838x 有8个逻辑块。

F2838x 可以连接4个编码器吗?

最大可以连接到 F2838x 的编码器数量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个接口需要2个逻辑块、外加一个 SPI 外设端口和用于处理数据的 CPU 带宽。 因此、从理论上讲、使用 F2838x 上的8个逻辑块和4个 SPI、可能会有4个接口。 需要注意的两点:

    • TI 尚未尝试实现此配置。  
    • 我们还没有发布演示 TI.com 的源代码。 要实现此目标、需要源代码。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    我已经签出了很多有关 F28388和 BiSS 编码器库/示例的文章。
    它似乎已经在您的雷达上了一段时间。 有什么想法、希望为 F28388提供示例和库? 似乎很多人都在等待它。

    谢谢、
    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis -很遗憾、我们目前没有针对其他器件上的库的发布计划