大家好。
这里、我要使用 TMS320F28335 + FB1111-0141设置 EtherCAT 从站节点。
我是否知道此设置类型有任何应用手册或技术支持材料? 我知道有一些新的 C-2000 DSP 具有 EtherCAT 功能但没有选择、 由于一些特殊的要求、我不得不使用 TMS320F28335。
因此、希望这里的人能够提供有关这方面的支持。
期待大家的支持。
THX
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
这里、我要使用 TMS320F28335 + FB1111-0141设置 EtherCAT 从站节点。
我是否知道此设置类型有任何应用手册或技术支持材料? 我知道有一些新的 C-2000 DSP 具有 EtherCAT 功能但没有选择、 由于一些特殊的要求、我不得不使用 TMS320F28335。
因此、希望这里的人能够提供有关这方面的支持。
期待大家的支持。
THX
您好、JH:
对于 F2833x 器件、我们没有类似的东西。我们最近的内容将在下面给出链接。 请参阅该页上与硬件一起提供的技术文档。
https://www.ti.com/tool/TMDSECATCNCD379D
我认为此解决方案不容易迁移到 F2833x、使用 SPI 接口可能会有所帮助(F2833x 和 F2837x 的外部存储器接口不同)。
此致!
凯文
大家好、我给大家发了很多邮件。
正如您提到的、您不认为此解决方案迁移到 F2833x 会很容易、而使用 SPI 接口可能会有所帮助、如果您可以提供更多解释、比如迁移到 F2833x 不容易?
如果我想将 FB1111与之集成、是否需要为 F2833x 开发 EtherCAT 从站堆栈代码?
您的团队对此是否有任何支持经验? 因为我有一些特殊要求而必须使用 F2833x 器件。
希望大家能够为此提供支持。
THX
您好、JH:
正如您所提到的,您不相信此解决方案会很容易迁移到 F2833x,而且使用 SPI 接口可能会有所帮助,如果您能提供更多解释,比如迁移到 F2833x 有多难?
两个器件上的外设可能类型不同、可用的寄存器及其名称也可能不同。 此外、可能还需要调整代码结构。 我不确定 F2837x 软件是否使用 DriverLib 或位字段、但 F2833x 器件仅支持位字段来写入/读取寄存器。
如果我想集成 FB1111,是否需要为 F2833x 开发 EtherCAT 从站堆栈代码?
我不确定是否很难为 F2833x 器件生成 Beckhoff 从文件。 我以前没有尝试过、但相信它可能并不十分简单。 您可以按照文档进行尝试。
此致!
凯文
您好、JH:
您提到的文档是什么文档?
我指的是以下两个文档:
请问您或您的团队成员是否可以帮助开发用于 F2833x 设备的 etherCAT 从站堆栈文件,因为我认为让您所有人提供专业支持将会很棒。
抱歉、我们的团队不希望在此方面花时间开发、我们有较新的第3代器件(F2838x 和 F28P65x)集成了 EtherCAT IP。 我们建议需要 EtherCAT 使用这些器件的任何新开发。
此致!
凯文