This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:绘制 TMS320F29388D 的 ADC 缓冲器图形时出现问题。 quot;开始地址(&Q):无法计算地址/表达式"

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297100/tms320f28388d-problems-with-graphing-the-adc-buffer-of-my-tms320f29388d-start-adress-cannot-evaluate-address-expression

器件型号:TMS320F28388D

我在图形中有一个问题、单次显示带扩展卡的 TMS320F28388D 控制卡的 ADC 样本缓冲区

这是奇怪的原因昨天我使用了完美的统计图,但今天它出现了以下消息,当我想把统计图:

"起始地址:无法计算地址/表达式"

我不知道发生了什么。 当我使用"Memory Adress (内存地址)"并读出"AdcBuf" 时、我看到当我更改 ADC 时、值会发生变化、以便在 AdcBuf 中正确缓冲转换。 那么、我想是 CCS 图中的一些问题或类似的问题。 我附上我所做的项目。

e2e.ti.com/.../3365.adc_5F00_cc_5F00_f2838x.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我似乎无法重现此问题。 图形能够解析"AdcBuf"。 如果您将"AdcBuf"添加到表达式视图、是否能够解析它?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "不知道,我不知道你在胡说什么。"
    非常感谢 Ki。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到并感谢更新。 我将关闭该主题。