This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网与 Sockettest 软件不起作用

Guru**** 2767955 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289869/tms320f28388d-ethernet-not-working-with-sockettest-software

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位、

因此、当前在使用  CCS 软件中的以太网库(enet_lwip_udp)时、我无法将 Sockettest 软件与微控制器连接。 我将从 Sockettest 软件向静态 IP 192.168.0.4发送启动和停止命令。 还有人能告诉我应该保留什么端口号用于通信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用28000作为此示例的端口号。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试将28000作为端口号、但它不能使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否告诉我您正在使用 Packet Sender 软件执行的步骤?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择 UDP 选项卡并将 IP 地址192.168.0.4和端口号28000放置在 Client 部分下、然后向该地址发送启动消息、再发送 hello 消息、但在微控制器侧、我没有收到任何消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否能够对 F2838x 控制卡执行 ping 操作?  

    在 F2838x 方面完成了哪些步骤?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否已配置连接以太网电缆的 PC 的 IP 地址?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已在 sockettest 软件的服务器部分配置了 PC 的 IP 地址、但微控制器侧仍然没有响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    是否已将 PC 的 IP 地址配置为192.168.0.x? 需要配置 PC 的 IP 地址。  

    在 Sockettest 软件中、您要提到 F2838D 板的 IP 地址。

    从命令 提示符成功 Ping 也应确认示例是否设置正确。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 PC 端配置了 IP 地址、但我没有在微控制器端从 sockettest 中接收到任何内容、并且我无法 ping 到微控制器 IP 地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipesh,

    您是否在 C28x 内核上运行任何代码? 请告诉我在 CCS 中导入示例后您要执行的步骤。 C28x 内核是此器件上的主内核、必须配置以太网时钟和 GPIO、然后才能在 CM 内核上运行 enet_lwip_udp 示例。

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我未在 C28x 内核上运行任何代码。 导入 CCS 项目后,我单击"调试"按钮,然后单击 CM 内核并单击"播放"按钮。 现在、在得到建议后、我将尝试执行 C28端内核、但仍然 ping IP 地址、未获得响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipesh,

    C28x 内核是此器件上的主内核。 它必须启动 CM 内核并配置以太网时钟和 GPIO。 相应的代码可在 Ethernet_C28x_config 项目中找到、位置为 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\cm\Ethernet\ccs。  您可以在 C28x 内核上运行该代码、然后在 CM 内核上运行 enet_lwip_udp 代码。

    此致

    西达尔特