This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:CCS 3.3无法找到 dspcl

Guru**** 2507905 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288366/tms320lf2407a-ccs-3-3-can-not-find-dspcl

器件型号:TMS320LF2407A
主题中讨论的其他器件:CCStudio

我创建了一个新项目并添加了 asm 文件、然后进行构建。  这似乎与  相关线程相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很有趣。 CCS 3.3.83.3.20不支持24x、但我看到您使用 XDS510USB 仿真器为 F2407运行 CCS。 似乎您已经安装了24x 编译器。 我假设您安装的是 CCS 3.3的 Spectrum Digital 驱动程序、但都支持24x。 24x 编译器是否与您的 CCS 3.3映像一起提供?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我安装的项目:  

    * CCS_3.3.83.20_Platinum.zip

    * BHEMU-SetupCCS_v3.3.300.8.zip - Blackhawk 工具。  BH-USB-560M 开箱即用... 连接到目标并

    * setupCCSPlatinum_v30330.ZIP - Spectrum Digital 工具。  从你那里得到了这个:)这也是现成的。

    我看到有一个包含一个文件的 c2400目录。  我假设这是使用 CCS 安装向导创建的、

    C:\CCSTUDIO_v3.3PLA\C2400\cgtools\bin\Bti2400.dll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      3.3.83.19安装是否应该支持2400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否  3.83.19安装应该是我应该支持2400的安装?

    通常来说、是的。  

    我看到 c2400目录中有一个文件。  我假设这是使用 CCS 安装创建的[/报价]

    好的、所以实际上您缺少了3.3.83.20中的编译器。 很有道理。

    下面是在我的3.3.83.19安装中该文件夹的内容。

    如果您需要编译器、则需要3.3.19。 需要特定的付费许可证。 您(或您的组织)是否具有24x 工具的许可证? 如果您正在使用旧的24x 项目、很可能会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW -您是否能够使用3.3.83.20连接到24x 目标并对其进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以使用3.3.83.3.20连接到目标(以及上面列出的安装)

    我将调查我们是否已经有一个许可证追溯,否则我们可以买一个新的许可证。 这是正确的项目吗?

         www.ti.com/.../TMDSCCS2000-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、但请先与我进行一次 E2E 私人谈话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我与 Greg 的处境类似、但我支持第三方设计、因此我绝对没有旧的许可证。
    我已安装 CCS3.3.83.83.3.20、并可以通过 XDS510USB 仿真器成功连接到目标器件(TMS320LF2407A)、但我无法对器件进行编程。
     C:\CCSTUDIO_v3.3PLA\C2400\cgtools\bin\目录中只有 Bti2400.dll。

    我认为我需要上述软件(TMDSCCS2000-1)、但我想先确认。 您要求在购买之前进行私人对话、这表明它可能不像购买软件那么简单。 我只是想确保我不会把钱花在对我的情况不起作用的东西上。

    如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。

    谢谢。
    安加斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然而我无法对设备进行编程。
     C:\CCSTUDIO_v3.3PLA\C2400\cgtools\bin\目录中只有 Bti2400.dll[/报价]

    在 CCS 安装中只缺少24x 编译工具。 如果您不需要重新编译项目、那么您应该不需要编译工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的澄清。