This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:询问可与 tms320f2800157进行串行通信的程序

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299744/tms320f2800157-inquiry-about-a-program-that-can-communicate-serially-with-tms320f2800157

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、TI 专家

客户希望在引导模式下使用串行通信。
我知道该沟通计划由 TI 提供、但我会提出疑问、因为该计划尚未得到确认。
您能否检查是否有可以执行串行通信的程序?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    使用 SCI 引导模式的串行通信可用于此器件。 客户是否希望使用闪存内核和主机编程器执行此通信? 该器件以及 C2000Ware 中也提供了这些库、C2000器件的串行闪存编程应用手册(ti.com/lit/SPRABV4)中详细介绍了用法。

    谢谢。此致、

    查尔斯