This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335PTPS 和 SM320F28335PTPS

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299741/tms320f28335-tms320f28335ptps-and-sm320f28335ptps

器件型号:TMS320F28335

MPN:  TMS320F28335PTPS 和 SM320F28335PTPS 之间的区别是什么  

是否提供这些产品?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagar,

               TMS320F28335PTP 是商用版本(–40°C 至125°C)。 SM320F28335PTPS 可在更宽泛的温度范围(-55°C 至150°C)内工作、而且价格昂贵得多。  更多信息、请参阅相应的器件数据表。 是的、提供了这些工具。