This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:MOTORCONTROL + GaN FET 示例。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1296041/launchxl-f280049c-motorcontrol-gan-fet-example

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

我想使用 MOTORCONTROL-SDK 049C 和 GaN FET 开始新的设计。

您能给我举个包含这些晶体管的例子吗? 可预期的最大 PWM 频率是多少?

我计划最高达到40安培 RMS。 我认为200安培峰峰值应该就足够了。

我真的想达到250 kHz PWM。 或者我应该关注 F28379D。

首先、我想试试 EPC9173或 EPC9186。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ??? ? 说:
    我真想达到250 kHz 的 PWM。 或者我应该看一下 F28379D。

    如上所述、这取决于您需要的算法和控制频率。 由于 F28379具有高 CPU 时钟频率、使用相同算法时、它可以获得比 F28004x 更高的控制环路频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在规划 EPC2302或 EPC23101。 测试应该会显示哪一种更合适。 我要启动 EPC9173和 EPC9186。
    无传感器 FOC
    我们的电机的最大转速为5000 RPM。 到目前为止、我们有027和062体验非常好。 对于低 RPM Instaspin、情况更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的电机最大转速为5000 RPM。

    电机的极对是什么? 电机的定子电阻和电感是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有电机7 极对、RLC 显示~0.2R 和32uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100kHz PWM 对于该电机来说已经足够好了。 您可以为此电机使用任何最新的 C2000 MCU。 当然、F28379功能更强大、使您能够实现高得多的控制环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 为什么是100KHz?  您是如何计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何关于此类晶体管的 TI 示例? 问题是如何处理延迟以及在何处对其进行调节。 当然,我会发现和检查一切我自己。 从他人的经验中学习始终是有益的。  我 可以避免不必要的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常的工程要求。

    5000rpm、7个极对、表示电机的电频率为583.3Hz。 如果电机控制需要每个电气周期60~180 PWM、则只需要35K~105kHz 的 PWM 频率。 150~180的 PWM 周期要好得多、但 μ s 周期对于大多数情况已经足够好了。