This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:旋转速度偏差

Guru**** 2532170 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299648/tms320f28027-rotating-speed-deviation

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

E:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_ 标签11a

根据该例程、在根据硬件更改电流和电压倍数后、可以发现转速有固定的偏差。 为什么会这样呢?
命令速度为 1.067 乘以实际转速、直到2800rpm 后才能提高转速。 是否存在任何其他受限速度?

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="514648" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299648/tms320f28027-rotating-speed-deviation 为什么会这样?
    命令速度为 1.067 乘以实际转速、直到2800rpm 后才能提高转速。 是否有任何其他限制速度?

    没有完全理解您的问题。  

    测试条件是什么? 是否存在测量到的电流波形? 更多详细信息有助于我们理解您的问题?

    电机的额定电压和额定速度是多少? 直流母线电压是多少?