This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:通用电机控制实验室-调整 PWM 方法

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299828/tms320f280025-universal-motor-control-lab---adjust-pwm-method

器件型号:TMS320F280025

您好!

我正在使用(UMC)通用电机控制 SDK V4.0.0、并在电机通电但没有负载的情况下将 PWM 输出与 FCL 项目进行比较(遗憾的是照片是、丢失了 USB 记忆棒以便直接从 OSCi 获取绘图):

因此、FCL 似乎始终在稳定状态下施加50%的电压、然后在电机运行更快/需要更高的电流时绕过该值+/-。 另一方面、UMC 通常处于接近0% PWM 占空比、并在有更多负载时上升。 那么、我可以在 UCM 中调整什么才能实现该目标?

我首先看了一下动作限定符、但我认为参考值是 FCL 和 UMC 项目之间的主要区别。 那么、映射是否容易实现呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、找到它后、它只是最小 SVM 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您正在运行 UMCL 的构建级别? 您使用什么硬件进行测试? 定制电路板或 TI 评估电路板(如果是 TI 电路板、哪些评估电路板)?

    [quote userid="582553" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299828/tms320f280025-universal-motor-control-lab---adjust-pwm-method 这样、FCL 似乎总是在稳态下应用50%、然后绕过该值+-当电机运行得更快/需要更高的电流时。

    这里稳态是什么意思? 电机是否以某种特定速度旋转这两个项目?

    [报价 userid="582553" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299828/tms320f280025-universal-motor-control-lab---adjust-pwm-method 这样、我可以在 UCM 中调整什么才能实现?

    您能详细说明一下要实现什么吗? 您想在运行 UMCL 时看到50%的占空比吗?

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实以某种方式进入 COM 的 SVM_MIN PWM