This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:GPIO60、GPIO61、GPIO62

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299725/tms320f28335-gpio60-gpio61-gpio62

器件型号:TMS320F28335

我在 GPIO60、GPIO61、GPIO62处连接名为 OPB821S3Z 的光学开关。

它们的工作电压为5Vcc。

如果它们的值为1、则会进行编程;另一方面、如果值为0、则会变为低电平。

我想知道电压何时被识别为1和0、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,崔

    您是否想问、需要驱动哪些引脚到 F2833x 器件的引脚、或者 F2833x 可以使用 GPIO 驱动哪些引脚? 对于 前者、您可以参阅器件数据表中的电气特性表:

    对于后者、 器件 I/O 由器件电源电压决定、高电平时为~3.3V、低电平时为~0V。