This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:DS3231 RTC

Guru**** 2445680 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299175/tms320f280025c-ds3231-rtc

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

请 为 TMS320F280025c 电路板提供 DS3231 RTC 的代码及 I2C 协议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C2000Ware 中未提供 DS3221 RTC 的参考代码。  

    您可以参考为 I2C 提供的现有示例、并用其与  DS3231 RTC 连接。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而我面临的问题在总线扫描功能...什么是总线扫描功能在 i2c 协议的目的...

    在 busscn function 中我搞砸了  

    //等待目标地址的传输
    while (!(I2C_getStatus (base)和 I2C_STS_REG_ACCESS_RDY));

    在本示例..please 中、它是适用于该内容的解决方案、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    I2CBusScan 函数用于扫描 I2C 总线并识别总线上的所有其他 I2C 器件。   执行 I2CBusScan 函数后、将在 AvailableI2C_Targets 缓冲区中找到连接到 I2CA 的 I2Cs。

    您是否已 通过 I2C 将 DS3221与 F280025C 器件连接? 为其配置的地址是什么?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0xD0 是 DS3231 RTC 的从器件地址...使用总线扫描功能、我们可以执行 i2c 协议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果这(DS3221)是唯一 通过 I2C 连接到 F280025C 的器件、则可以跳过 I2CBusScan 函数、因为您已经知道其地址。

    此致

    西达尔特