This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:FreeRTOS 内存问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299662/tms320f280025c-freertos-memory-issue

器件型号:TMS320F280025C

当我尝试向任务添加一些逻辑时,我收到以下错误:  

"../28002x_freertos_flash_lnk.cmd"、第51行:错误#10099-D:程序将无法装入可用内存、或该段包含的调用站点需要无法为此段生成的 trampoline。 对齐/分块放置在".text"大小0x3077页0的段中失败。 可用存储器范围:
FLASH_BANK0_sec2大小:0x1000未使用:0x0最大孔:0x0
FLASH_BANK0_SEC3大小:0x1000未使用:0x0最大孔:0x0
FLASH_BANK0_SEC4大小:0x1000未使用:0x0最大孔:0x0

请帮助解决此问题以及应如何注意此类错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以合并闪存区域、形成一个更大的块、以适合您的应用

    您可以添加更多闪存扇区来分配.text 区域

    .text >>  FLASH_BANK0_sec2 | FLASH_BANK0_SEC3 | FLASH_BANK0_SEC4 FLASH_BANK0_SEC3    

    请注意、随示例提供的链接器 cmd 文件仅供参考。 请根据应用需求更新  

    此致、

    维纳