请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 当我尝试向任务添加一些逻辑时,我收到以下错误:
"../28002x_freertos_flash_lnk.cmd"、第51行:错误#10099-D:程序将无法装入可用内存、或该段包含的调用站点需要无法为此段生成的 trampoline。 对齐/分块放置在".text"大小0x3077页0的段中失败。 可用存储器范围:
FLASH_BANK0_sec2大小:0x1000未使用:0x0最大孔:0x0
FLASH_BANK0_SEC3大小:0x1000未使用:0x0最大孔:0x0
FLASH_BANK0_SEC4大小:0x1000未使用:0x0最大孔:0x0
请帮助解决此问题以及应如何注意此类错误